请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6594-Q1 工具/软件:
您好:
根据数据表中的“中等错误“警告会导致器件触发 PFSM 执行有序关断。 在这些情况下 SOC/MCU 应如何做出反应。


此 MODERATE_ERR_INT 是否会触发 nRSTOUT?
建议 通过读取 错误来复位 MCU、我们是否需要在 PMIC 级别执行任何操作、例如关闭 PMIC 电源、然后再次上电以从故障中恢复。