This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:由 PMIC 产生的中等错误反应(器件型号:TPS6594133A)

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531110/tps6594-q1-moderate-error-reaction-by-pmic-part-no-tps6594133a

器件型号:TPS6594-Q1

工具/软件:

您好:

根据数据表中的“中等错误“警告会导致器件触发 PFSM 执行有序关断。 在这些情况下 SOC/MCU 应如何做出反应。  

此 MODERATE_ERR_INT 是否会触发 nRSTOUT?

建议 通过读取 错误来复位 MCU、我们是否需要在 PMIC 级别执行任何操作、例如关闭 PMIC 电源、然后再次上电以从故障中恢复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manish、

    对于 TPS6594133A、请参阅本用户指南: https://www.ti.com/lit/pdf/slvuci2

    此 medium_ERR_INT 是否会触发 nRSTOUT?

    是的、MODERATE_ERR_INT 将触发 nRSTOUT 变为低电平。 请参阅以下 TPS6594133A 用户指南的摘录。  TPS6594133A PMIC 将断电并执行恢复尝试。