This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62A03:具有有源放电、输入断电

Guru**** 2846230 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62A03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528846/tps62a03-active-discharge-with-input-power-down

器件型号:TPS62A03

工具/软件:

您好:

我使用的 是 TPS62A02DRL_TRANS PSICE - TPS62A03 没有用于 PSPICE 的设置  

我的参数是 3.8V Vin、3.3V Vout(0.3A 负载)、当前我有一个从 VIN 到 EN 引脚的 200K 电阻

我的问题与“有源放电“概念相关、

是仅通过 EN 引脚或 VIN 引脚欠压启用的有源放电

2.您可以推荐一个 电路,这样断开输入会触发 有源 放电

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    使用其他模型时、请 记住、这两款器件的电流限制和内部 FET Rds_on 不同、而两者都具有自适应关断时间峰值电流控制功能。

    1-有源放电也使能、Vin 处出现欠压。

    2-您可以像所示的原理图中那样将 EN 直接连接到 VIN;更好的方法是使用外部 源单独控制 EN 引脚、因为在 Vin 发生欠压时已经触发了器件的有源放电、因此您可以通过单独控制 EN 引脚来增加更大的自由度。

    此致、

    Zakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    在图中、您可以看到只有 当 Vin 渐变、然后~2.5V、然后停止时、Vout 才会放电、

    请注意、输入电容大于建议值、没有任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nimrod、

    您能否在输入端不使用 U14 开关的情况下查看仅使用源的行为并告诉我结果?

    此致、

    Zakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于电源在 3.8V 下开启、因此输出在 3.3V 下开启 — 没有问题

    我的测试是断开系统的电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nimrod、

    您是否可以重新上传图像、因为它已损坏。 请使用插入->图像选项。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nimrod、

    我在我这边模拟了两个用例、EN 引脚像您一样使用 200k Ω 电阻连接到 VIN、另一个用例是 EN 单独受控制。 在这两种情况下、器件输出放电在仿真中都运行良好。 我将粘贴以下两个结果:

    EN 通过 200k 电阻连接到 VIN:

    EN 独立控制:

    如果问题仍然存在、最好与我们分享 PSpice 文件。 期待收到您的回复!

    此致、

    Zakir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS62A02_5F00_TRANS_5F00_Nimrod.zip

    主要差异如下:

    1、我从 3.8V 开始、而不是 5V、因此该器件在 Vin 最小值之前的时间更短

    2.断开电源,不将其设置为 0V

    您需要更改仿真库文件的路径。

      e2e.ti.com/.../TPS62A02_5F00_PSPICE_5F00_TRANS_5F00_nimrod.pdf

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nimrod、

     请注意、在其 PSpice 模型中不会为该器件建模有源放电功能。 但是、相同型号已在未使用 U14 交换机的情况下进行测试、其性能符合预期。

    此致、
    Zakir