This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62568:在 0.9V 输出电压下的 100mA 至 600mA 负载电流范围内寻求更高的效率

Guru**** 2503805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01A, TLV62568, TPS62A01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530482/tlv62568-seeking-higher-efficiency-in-100ma-to-600ma-load-current-range-at-0-9v-output-voltage

器件型号:TLV62568
主题中讨论的其他器件:TPS62A01ATPS62A01

工具/软件:

大家好、我希望在 0.9V 输出电压下的 100mA 至 600mA 负载电流范围内实现更高的效率。 我们目前正在使用  TLV62568、但在 0.9V/TLV62568 100mA –600mA 范围内、效率太低。 我们看到现在提供了较新的替代器件 TPS62A01A、但未看到 0.9V 输出电压下的效率曲线。  

能否在 0.9V 输出电压下共享效率曲线?

将输出电压设置为 0.9V 的 R1/R2 反馈推荐器件也很有用!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amar:

    我会尽快回复您。  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amar:

    您能否阐明是否需要器件的 FPWM 版本、即 TPS62A01A 或 TPS62A01 的 PFM /FPWM 版本的数据。 我们提供了 0.6V 和 1.2V 输出电压下的可用数据、而对于 5V Vin、TPS62A01A 的效率曲线如下。  

    如有任何其他问题、请告诉我。 Slight smileμ s

    此致、
    Zakir