This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1117:新芯片或旧芯片

Guru**** 2446270 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529268/tlv1117-new-chip-or-legacy-chip

器件型号:TLV1117

工具/软件:

您好的团队、

我在 TLV1117 数据表中感到困惑。 此器件根据数据表提供两种版本:旧芯片和新芯片。  新芯片提供两种封装选项: DCY 和 KVU、旧芯片提供四种选项: KTT、KCT、KCS 和 DRJ。 (请参阅第 1 页数据表)。 但是、在“5.4 热性能信息(旧芯片)“部分中、您可以找到、旧芯片有各种 8 种封装选项!

根据“8.1.1 器件命名规则“一节、可以根据封装标签区分旧芯片或新芯片。 我的问题是、客户如何知道他们预订的器件是新芯片还是旧芯片? 客户在向 TI 下订单时如何指定旧芯片或新芯片?

在性能方面、根据数据表、似乎新芯片支持陶瓷输出电容(“5.3 建议运行条件“表示 Cout ESR 要求为 2m Ω 至 500m Ω)。 我的客户报告了他们的 TLV1117-33IDCY(根据数据表第 1 页,它应该是新芯片)。 使用 10uF /10V X5R 陶瓷电容器时、输出不稳定;当将 Cout 更改为 10uF 钽电容器时、该器件可以稳定地工作。 这是旧芯片吗? 我们应该如何区分旧芯片或新芯片? 旧芯片或新芯片的 COUT 要求是什么? 这部分真的很困惑。

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对这个问题有什么想法吗?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、John、  

    感谢您的耐心! 道歉此处的混淆、旧芯片和新芯片都有不同的封装选项。 最简单的方法是检查封装 CSO 上的标签:RFAB 或 FFAB。 要请求特定流程、我建议联系您的销售代表以帮助协调此流程。  

    对于 Cout 电容器问题、我建议遵循新芯片固定输出的建议运行条件。 在首页上、这是指器件的可调节版本。  

    谢谢!  

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  McKyla:

    感谢您的答复。

    问题在于、我的客户 在遇到稳定性问题时、使用了固定版本 (TLV1117-33IDCY) 并遵循建议的运行条件 (ESR:2mΩ 至 500mΩ)。 LDO 输出 通过 X5R 陶瓷电容器进行振荡。 但是、一旦将输出电容器更改为钽 10uF 电容器(其 ESR 通常大于 1Ω)、LDO 输出就会变得稳定。 与数据表的含义完全不同。

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    感谢您提供的信息。

    这种行为类似于旧芯片:

    (请注意,我们应考虑此信息适用于固定旧版本,因为对于新芯片之前的数据表版本,它似乎是不合格的要求)   

     - 它振荡频率是多少?

     - 您是否有关于他们的输出电容的更多信息(器件型号,封装名称,测得的 ESR 或 ESL 等)? 这可能有助于我们的支持。

    我希望 200mΩ 的- 500mΩ ESR 对两个芯片都适用、尝试添加一个与输出电容器串联的小型电阻器、以将 ESR 置于交叉范围内。

    我们是否知道客户使用的包装上的标签说了什么?

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gregory、

    谢谢你。

    很明显、客户端的器件是旧芯片。  

    数据表中的以下说明意味着:

    Doers 这意味着未来所有新芯片都将封装在 DCY 和 KVU 中、只有固定版本、所有旧芯片将封装在 KTT、KCT、KCS 和 DRJ 中、并且只提供可调版本?  

    此致、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、John、  

    感谢您在这里提出的问题、并对混乱和不明确的信息表示歉意。 这将在我们的数据表的下一个版本中进行更新、再次感谢您在此处提供反馈。 新芯片采用 DCY、KVU 和 NDP 封装、提供可调电压和固定电压选项。 这些封装 (DCY、KVU 和 NDP) 还能够在一段时间内提供新芯片或旧芯片、以便让我们的客户在迁移到新芯片时有时间过渡。  

    对于 KTT、KCT、KCS 和 DRJ 封装、这些封装仅在旧芯片选项中提供。  

    谢谢、如果有任何其他问题、请告诉我!  

    此致、

    McKyla

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的澄清

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您! 感谢您的耐心等待。  

    McKyla