主题中讨论的其他器件: TPS62A03、 TPS62A03EVM-028
工具/软件:
尊敬的专家团队:
我将基于 TPS62A02 设计电源电路。 此应用由 5V 至 1.2V、@3A 供电。 我们基于验证 板测试了芯片、但注意到在压降情况下输出电压是非线性的。 请帮助检查下面测试的波形:

电感器电流不稳定、输出电压 持续波动、直至接近 1V。 如此高的非线性输出可能会导致负载的 UVLO。 我还根据不同的输出电压(如 3.3V)进行了测试、更改了 CFF、但波形相同。 请帮助 分析 波形并建议如何进行改进。 谢谢。
BR