工具/软件:
根据提供的模型、我们只能同时仿真四相、但根据我们的设计、我们需要为各个相位提供单独的波特图。 请提供单独操作的指南。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
根据提供的模型、我们只能同时仿真四相、但根据我们的设计、我们需要为各个相位提供单独的波特图。 请提供单独操作的指南。
尊敬的 Suman:
模型默认设置仅用于仿真的一个相位。 您可以在 F11 窗口中查看。 即使原理图显示了连接的所有 4 个降压稳压器、这 3 个电压也不用于仿真、因为“phasecount=1"变量“变量设置为“single"。“。 此外、需要注意的是、由于 TPS6594-Q1 中的所有降压稳压器都是相同的仿真、因此将始终使用相同的 BUCK1 进行单相仿真。

通过运行默认配置、您只会在 phasecount=1 时看到存在一个电感器电流。

BR, Jari