This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6594-Q1:Simplis 模型使用指南

Guru**** 2485805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS6594-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531315/tps6594-q1-usage-guideline-of-simplis-model

器件型号:TPS6594-Q1

工具/软件:

根据提供的模型、我们只能同时仿真四相、但根据我们的设计、我们需要为各个相位提供单独的波特图。 请提供单独操作的指南。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    模型默认设置仅用于仿真的一个相位。 您可以在 F11 窗口中查看。 即使原理图显示了连接的所有 4 个降压稳压器、这 3 个电压也不用于仿真、因为“phasecount=1"变量“变量设置为“single"。“。 此外、需要注意的是、由于 TPS6594-Q1 中的所有降压稳压器都是相同的仿真、因此将始终使用相同的 BUCK1 进行单相仿真。  

    通过运行默认配置、您只会在 phasecount=1 时看到存在一个电感器电流。

    BR, Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果增益裕度产生如下所示的误差、  

    这是否意味着系统不稳定?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    请参阅增益裕度说明。  
    在仿真阶段未超过–180(或 Simplis 仿真情况中为 0 度)、因此在给定的 1MHz 带宽增益裕度下尚未测量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么错误出现是为了向不稳定的设计表明吗? 它也可以稳定吗?
    如果我想计算、如何获得增益裕度? 我是否必须增加带宽、然后如何增加?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suman:

    不一定表示设计不稳定。 它只是根据仿真波形计算得出的。 您需要增加带宽、但对于任何 PMIC、1MHz 都需要增加很多。  

    如需任何使用说明、我建议转至 Simplis 软件支持。  

    BR, Jari