This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24171:关于 BQ24171 的 VBAT 电压似乎流入 VIN 的问题

Guru**** 2485785 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24171

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1520960/bq24171-regarding-the-issue-of-the-vbat-voltage-of-bq24171-appearing-to-flow-back-to-vin

器件型号:BQ24171

工具/软件:

很抱歉再次打扰您。

我们目前正在测试一个配备 BQ24171 的电路板。
以下问题已发生、我们希望听取您对该问题的意见。

当 BQ24171 未通电且在 VBAT 上可见电芯电压时、似乎电压在 VIN (PVCC) 线路上向后流动。
输入侧受到负载开关的保护、防止回流、因此系统没有问题、但请告诉我们是否会出现这种现象。

此致、
Okashita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okashita、

    是的。  请参阅下面突出显示的路径:

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    很抱歉晚才回复。
    我理解它按预期运行。
    是否担心回流会导致故障?

    此致、
    Okashita.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Okashita、

    只要有一个二极管进行反向阻断以防止 PVCC 到达 AVCC 和 OVPSET 引脚、芯片就不会出现故障。   

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    非常感谢。

    我明白。

    此致、
    Okashita.