This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:电感器规格确认

Guru**** 2814275 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530192/tps65131-inductor-spec-confirmation

器件型号:TPS65131

工具/软件:

你(们)好

请问此+/- 12V 电路图中、L8/L9 4.7uH 部件是否有任何电流 (Imax) 限制?

因为我需要将 TDK 4.7uH 替换为 Zenithtek 4.7uH(常用材料)器件、所以谢谢。

当前使用 TDK 4.7uH 规格

替换为以下替代方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    这取决于+/–12V 的负载。 两个输出轨的负载电流是多少?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Patrick

    输出轨与以下电路相同的输入电压(OPA1678IDRGR,规格作为附件);它用于耳机 AFE。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    我没有看到任何附件。 但是、如果 OPA 的负载很小、则可以使用额定电流较低的电感器。

    BR

    Patrick