This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2841:LM2841YMK-ADJL

Guru**** 2485795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1524307/lm2841-lm2841ymk-adjl

器件型号:LM2841

工具/软件:

尊敬的 TI 技术团队

我叫 Kevin、来自 Tokyo Electron Korea。

 

我们使用的电路板使用 LM2841YMK-ADJL 芯片(直流/直流转换器)配置了电路。

 

配置状态为(附加文件)

通过将聚合物开关 (PSW1) 连接到直流芯片前面来提供保护。

当 PTC 电阻导致温度升高时、电阻会升高。

 

 

我正在询问芯片。

如果输入电压为 24V、则输入电流的可运行范围是多少?

 

1-2.

我想知道可以在 24V 54mA 的输入条件下运行

有可能吗?

 

如果将输入电流施加到过流(3A,电源)、则电流发生变化

3A à 32mA。 我认为输入侧有一个保护电路可提供保护。

这是正确的吗? 是否存在输入侧过流输入电流电路?

 

谢谢你

Kevin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    输入电流将取决于从输出端获取的负载电流。 可以将其估算为 Iin = Iout*Vout/Vin。 在实践中、由于损耗、该值会更高。 最大输出电流为 300mA。 因此、在这种情况下、最大 Iin 可以约为 90 –100mA (10.8V 至 3.3V)。  

    我没有收到您关于 3A 的最后一个问题。 您能澄清一下吗?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对此有任何更新?

    此致、

    Niranjan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    因为已经有一段时间了、我将暂时关闭该主题。 如果您需要进一步的帮助、请随时重新打开。

    此致、

    Niranjan