工具/软件:
您好、
我对 LMR43620-Q1 有疑问。
我将此设备 用于“自动模式“
您是否有“开关频率与负载电流间的关系 “数据或图?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
您好、
我对 LMR43620-Q1 有疑问。
我将此设备 用于“自动模式“
您是否有“开关频率与负载电流间的关系 “数据或图?
您好、
PFA:附加的 Excel、可为您提供相应负载电流的频率。 我已获取 EVM 的值。
Vin = 12V
VOUT = 3.3V
Ipeak (min)= 0.27

L = 3.3uH
CCM 中的 Fsw = 2.2MHz
______________________________________________________
适用于 PFM 的 Fsw;
![]()

e2e.ti.com/.../PFM_5F00_frequency_5F00_calc.xlsx
______________________________________________________
谢谢、
Pramik Patel