This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR43620-Q1:软件频率 与输出 I[A]间的关系

Guru**** 2620025 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR43620-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531235/lmr43620-q1-sw-freq-vs-out-i-a

器件型号:LMR43620-Q1

工具/软件:

您好、

我对 LMR43620-Q1 有疑问。

我将此设备 用于“自动模式“

您是否有“开关频率与负载电流间的关系 “数据或图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们没有这方面的数据、但本质上如下:随着负载电流增加、SW 频率也会增加。 另外、请告诉我、为什么您确实需要这个图、以便我可以提供其他一些选项。

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我想知道我们使用的负载电流频率。  500mA 简介。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    PFA:附加的 Excel、可为您提供相应负载电流的频率。 我已获取 EVM 的值。

    Vin = 12V

    VOUT = 3.3V

    Ipeak (min)= 0.27

    L = 3.3uH

    CCM 中的 Fsw = 2.2MHz

    ______________________________________________________

    适用于 PFM 的 Fsw;

    e2e.ti.com/.../PFM_5F00_frequency_5F00_calc.xlsx

    ______________________________________________________

    谢谢、

    Pramik Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我尝试一下。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很高兴我能帮助你。

    谢谢、

    Pramik Patel