This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62120:TPS62120

Guru**** 2484935 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62120

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530567/tps62120-tps62120

器件型号:TPS62120

工具/软件:

基于该线程、可忽略环境温度限值。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526132/tps62120-is-it-possible-to-exceed-maximum-ambient-operating-temperature-of-85-c/5868127#5868127

但是、如果温度高于规定的限值、当 EN 和 VIN 不处于相同电势时、EN 引脚上的漏电流是否会特别增加。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sunil、

    但如果温度高于规定的限值、当 EN 和 VIN 不处于相同电位时、EN 引脚上的漏电流是否会增加。

    您能分享有关 EN 和 Vin 不具有相同电势的更多见解吗? 由 EN 引脚上的电阻分压器网络引起的?  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它使用电阻分压器网络 1.0M/221K。  TPS62120 的迟滞也非常宽。 如果我认为在 9.0V 时以 0.8V 典型值导通、则在 6.0V 典型值下发生关断、但最差的是可以达到 4.0V 输入。 如何控制此迟滞?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我考虑在 9.0V 时以 0.8V 典型值导通、则在 6.0V 典型值时会关闭、但最差的情况可能变为 4.0V 输入。 [/报价]

    Sunil、我与这句话有点困惑。 我认为、这些数字都没有意义、预计电压为 0.8V。  

    VIH 典型值 为 0.8V、因此应以大于 2V 或更高的方式调整分压器、从而启用降压转换器。   

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      

    这是我的 TPS 计算和数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确切地说、您无法针对 EN_High ~0.8 进行调优。 如上所建议、请将其调优为~2V 或更高。  

    此致、

    Gautam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不能解决我的问题。 如果我施加 2V 电压、则器件将根据 0.8V 阈值提前启动、而高阻抗源不起作用。

    您能否恢复 EN 引脚上温度高于 85°C 时的漏电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果温度高于 85C、您能恢复 EN 引脚上的漏电流吗?

    ~μ A < 1 μ A