主题中讨论的其他器件:CSD965200、TPS537G2、 TPS53622
工具/软件:
您好、
我们希望为内核电源生成高达 1000A 的电流。 是否可以推荐能够实现这一点的参考设计?
我们以前使用集成模块、但找不到更高电流的产品。
Vin = 12V
VOUT =~0.9V
IOUT = 1000A
用于管理的 PMBUS/I2C
谢谢。
Flint。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Vasav:
感谢您的反馈。
遗憾的是、我们没有使用多相方法的经验。
不过、我找到 了 TPS53622 和 多相降压设计大全、第 1 部分(修订版 B) 应用手册。 我们将开始研究它。
谢谢。
Flint。
尊敬的 Yi:
您分享的文档是一个很好的起点。
要共享建议的原理图、我需要确认与贵公司的 NDA 协议。
您能否将这个申请发送到电子邮件 v-gautam@ti.com
此致
Vasav