This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020EVM-006:使用 TI LMG1020EVM 测试 SCW 1637-250R

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530436/lmg1020evm-006-testing-scw-1637-250r-using-ti-lmg1020evm

器件型号:LMG1020EVM-006
Thread 中讨论的其他器件:LMG1020

工具/软件:

我使用 TI LMG1020EVM 驱动器板测试脉冲激光二极管 (SCW 1637-250R) 以为激光二极管生成短脉冲宽度。

我将这个激光二极管放在 LMG1020EVM 板上、从 1V 电压施加 Vbus、并将此电压缓慢增加至 12V。 但我不看到激光二极管的阴极节点处有任何电压变化、也不看到直流电源发生器因 Vbus 电压而发生的电流变化 (0A)(电源发生器中的最大电流限制设置为 1A 以表示 Vbus 电压)。

由于这种激光二极管的波长为 1625nm、因此我们使用 IR VIS 探测器卡目视查看激光、但探测器卡中没有显示任何光。

LMG1020 芯片内 GaN FET 栅极 (EPC2019) 的输入信号具有 5.5V、20n 秒脉冲宽度、1U 秒重复率。

您能知道如何让这个 SCW 1637-250R 激光二极管与 TI LMG1020EVM 板配合使用吗?

下面是我们测试设置的一些图像。

具有 SCW 1637-250R — 阳极和阴极的 LMG1020 EVM 板作为 LMG1020EVM 手册的建议连接。

2.黄色波形:来自任意信号发生器的输入信号到 LMG1020EVM 板
绿色波形:LMG1020 上的 IN+电压(5.5V、脉冲宽度为 20n 秒、重复率为 1U 秒)
蓝色波形:LMG1020EVM 上的 Vg(LMG1020 的 GaN FET 栅极电压)
(请忽略红色波形)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    如果引脚排列是底部视图或顶视图、则激光数据表中并不完全清楚。 您是否尝试过切换激光二极管的引脚 1 和 3? 查看类似器件的其他引脚排列、似乎连接可能不正确。

     

    谢谢您、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter、

    请参见下图。 我在图像中放置激光二极管的节点名称以获得清晰视图。 我非常确定 二极管连接正确。

    但如果仍然不清楚、我可以尝试切换引脚 1 和引脚 3。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否尝试过切换激光二极管针脚 1 和 3?

    谢谢、

    Walter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Walter、

    是的、我尝试切换激光二极管的引脚 1 和引脚 3。 (请参见下图)。

    最初、没有从电源电压发生器在 Vbus 测量的电流 (0A)。

    更改引脚连接(引脚 1 — 引脚 3)后、我可以看到 Vbus 节点处有电流 (49mA 为 12V)。

    但使用  ThorLabs VIS 或 IR 探测器卡仍然未检测到光线。

    我是否应该施加更高的 Vbus 电压? 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    激光二极管的典型阈值电流为 45mA、因此 49mA 上发出的光可能非常少或没有。

    我会尝试增大电流、并在电源上设置低于最大工作电流的电流限制。

    谢谢、

    Walter