This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7B92:TPS7B92

Guru**** 2518890 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530549/tps7b92-tps7b92

器件型号:TPS7B92

工具/软件:

对于该 LDO、I/P 电压为 24V、Vout = 5V

如何计算 IC 在这些条件下的热增量:-
@ó n 100mA
@ó n 150mA
@ó n 300mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdelrahman:  

    我正在审核您的查询、我会在 1-2 个工作日内回复您。

    此致

    Ishaan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据热增量、我假设您要计算器件结温 (Tj)?

    功率耗散 (Pd)=(VIN - VOUT) x IOUT

    TJ = Ta + Pd x RθJA 、其中 Ta =环境温度、RθJA = 结至环境热阻(如数据表第 5.4 节中所述)。 请注意、热性能结果基于 2s2p PCB 配置的 JEDEC 标准。 该值可能会根据电路板设计而变化。 热优化设计将产生更好的效果、即更低的 RθJA)

    假设 Ta = 25°C、

    对于 IOUT = 100mA、Tj = 25 +(24-5) x0.1x207 = 418.3°C  

    对于 IOUT = 150mA、Tj = 25 +(24-5) x0.15x207 = 614.95°C  

    对于 IOUT = 300mA、Tj = 25 +(24-5) x0.3x207 = 1204.9°C  

    这些温度中的任何一个都不现实、因为当 Tj 上升到 160°C 时器件将进入热关断 状态。 请减小您的 VIN - VOUT 差异