This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750EVM:刷写 EEPROM 或上电时无 I2C 数据。

Guru**** 2767215 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, BQ25756EVM, TPS26750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529954/tps26750evm-no-i2c-data-when-flashing-the-eeprom-or-on-power-up

器件型号:TPS26750EVM
主题中讨论的其他器件:TPS26750BQ25756EVM

工具/软件:

大家好!

我刚刚收到了我的评估板,我有几个问题。  

第一个习惯是尝试刷写 EEPROM。 在 70%的标记处、我得到错误 “Status Received from the reading the device is not ok“(从读取设备接收到的状态不正常)。 我已经阅读了关于这个问题的地方在这个论坛上,并已决定假设它写的 EEPROM。  

下一步是测试功能。 我将连接到恒定负载的 USB PD 触发器插入即不会得到任何结果。 我确实看到 Vbus LED 闪烁、PP_EN LED 也闪烁。 在探测 Vbus tp 时、可以看到电压上升至 5V、然后在 100ms 后降至 0V、这会无限期重复。  

我看到 Vled 在我看到 PP_EN LED 亮起后不久即亮起、然后两个 LED 都熄灭。  

现在弄错了、我决定按照 EVM 指南中的建议监控 I2C 线路。 令我惊讶的是、打开电源时没有看到任何内容。 这表明 EEPROM 未配置 PD 控制器。 我知道您会问、是的、所有跳线都已按照 EVM 指南中的建议连接。 我决定在刷写时监控 I2C、然后再次、我没有数据、没有时钟、没有任何内容。 Tiva UC 似乎没有写入或读取 EEPROM。 有什么建议吗?

最后一位信息。 如果我在应用程序自定义工具中选择“Flash to device from binary file“(我试过网络和 PC 应用)、那么我确实会看到一些 I2C 流量。 我猜是来自 TPS26750 的吗?

非常感谢任何帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathon:

    第一种方法是尝试刷写 EEPROM。 在 70%的标记处、我得到错误 “Status Received from the reading the device is not ok“(从读取设备接收到的状态不正常)。 我已经阅读了关于这个问题的地方在这个论坛上,并已决定假设它写的 EEPROM。  [/报价]

    是的、这是我们过去遇到的一个问题、在测试过程中得到的结果参差不齐。 用户似乎各不相同、很难复制、但我们计划对 GUI 进行一些改进、以帮助缓解这些问题。

    您可以分享正在使用的 json 吗? 您尝试使用 EVM 做什么? 5V 供电? 受电方 EPR 电压?

    此时发现了问题、我决定按照 EVM 指南中的建议监控 I2C 线路。 令我惊讶的是、打开电源时没有看到任何内容。 这表明 EEPROM 未配置 PD 控制器。 我知道您会问、是的、所有跳线都已按照 EVM 指南中的建议连接。 我决定在刷写时监控 I2C、然后再次、我没有数据、没有时钟、没有任何内容。 Tiva UC 似乎没有写入或读取 EEPROM。 有什么建议?

    检查这个问题的好主意、这有点令人担忧。 确保您正在检查 I2Cc 线路。 EVM 是否正确连接到 GUI?

    最后一位信息。 如果我在应用程序自定义工具中选择“Flash to device from binary file“(我试过网络和 PC 应用)、那么我确实会看到一些 I2C 流量。 我猜是来自 TPS26750 的吗?

    这应该会使用与“闪存到 EVM“字段使用的功能类似、因此我很惊讶这是可以运行的。 GUI 中的“器件闪存“选项应为 TIVA -> EEPROM 或 TIVA -> PD 控制器。 我认为它不来自 TPS26750。

    您是否有 PD 分析仪? 如果是、您能否向我发送持续重置的失败连接的 PD 日志?

    请向我发送您正在使用的 json 文件、可能未启用 I2C、但我需要仔细检查。

    同时尝试此图像。 它应该在 EVM 上提供 5V 拉电流和高压灌电流。

    e2e.ti.com/.../Test-Config.json

    谢谢。此致、

    Chris

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助、Chris!

    这是 JSON 数据。  

    {
      "questionnaire": {
        "device": "TPS26750",
        "toolBuildVersion": "1.1.0",
        "answers": [
          null,
          0,
          2,
          2,
          0,
          0,
          3,
          0,
          null,
          1,
          1,
          3,
          0,
          0,
          1.536,
          3,
          0.25,
          0.25,
          0
        ],
        "vendorId": "0000",
        "productId": "0000",
        "version": "1.0.0.2"
      }
    }

    在 I2C 线路上捕获良好、我正在监控 I2Ct。 我确实可以看到 I2Cc 线路上的数据、因此我认为这个问题已经解决。  

    请尝试您的配置、看看它是如何实现的。  

    我还应该补充一点、即我利用 BQ25756EVM 与 TPS26750 评估板结合使用来实现“移动电源“。 使用源表在 HV_SYS 连接器上供电的 Im。 然后、我将使用一个连接到恒定负载的 USB PD 触发板、以从 TPS 评估板上的 EPR USB 连接器接收功率。  

    这是 Vbus 和 PP_EN 线的示波器快照。 黄色为 Vbus、粉色为 PP_EN。 我们可以按照预期看到 Vbus 升至 5V、然后随着 PP_EN 变为高电平 Vbus 崩溃。  

    我尝试了您的配置文件没有成功。 当我将负载连接到 EPR USB 连接器时、Vbus 保持在 0V。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    您能否发送设置的图片? 我对您的测试方式有点困惑。 尤其是 USB PD 触发板和恒定负载。

    我发送给您的 json 图像应该由 TPS26750EVM 本身供电、并由 J3 电源 Type-C 连接器供电。 如果在使用该图像时您甚至无法看到 5V 电压、我会有点担心。

    您使用的是什么数字源表、负载是否始终启用? 我们过去发现、一些低功率源表没有足够好的瞬态响应来满足 EPR 电压电平。 我还建议先在空载时测试 Type-C PD、看看是否正在进行电压转换。

    我想我已经了解 EVM 的设置、但我仍然希望看到完整的图片来进行确认。 我在您的 json 中没有看到任何明显的东西会阻止 PD 控制器工作、我将在下周结束时在一些 EVM 上进行测试以进行确认。

    谢谢。此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、  

    这是一个方框图

    下面是该装置的图片

    在此设置中、IM 使用电源为 TPS 评估板供电、并将源表设置为恒定负载。 AP33772s 评估板包含一个用于纯接收应用的 PD 控制器。 使用默认设置 5V/3A 的 Im。  

    当 BQ 评估板已连接且未连接时、会发生 Vbus 振荡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有另一个更新。  

    我使用 Power-Z PD 分析仪测试了 TPS 板。 我从计算机上启动了分析仪、然后能够在评估板上运行 PD 测试。 我成功地在 VBUS 上获得了 5V、9V 和 15V 电压。 因此、TPS 评估板看起来工作正常。  

    我再次尝试使用  AP33772s 评估板、但仍然存在下电上电问题。 它会间歇性地停止下电上电、Vbus 将恒定保持在 5V、但 AP33772s 将不会关闭将 Vbus 连接至负载的开关。 如果我将 AP33772s 评估板连接到具有 USB PD 的 Anker USB 充电器、我能够将预期电压和电流输入到负载中。 因此、 AP33772s 评估板也可以工作。  

    两个组合似乎不起作用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jonathan:

    [报价 userid=“620772" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529954/tps26750evm-no-i2c-data-when-flashing-the-eeprom-or-on-power-up/5884927 #5884927“]I 使用 Power-Z PD 分析仪测试 TPS 板。 我从计算机上启动了分析仪、然后能够在评估板上运行 PD 测试。 我成功地在 VBUS 上获得了 5V、9V 和 15V 电压。 因此、TPS 评估板看起来工作正常。  [/报价]

    很高兴听到这个消息。 采用 power-z 时、您是否将电压限制为 15V? 20V 还是 28V 会出现故障?

    我再次尝试使用  AP33772s 评估板、但仍然存在下电上电问题。 它会间歇性地停止下电上电、Vbus 将恒定保持在 5V、但 AP33772s 将不会关闭将 Vbus 连接至负载的开关。 如果我将 AP33772s 评估板连接到具有 USB PD 的 Anker USB 充电器、我能够将预期电压和电流输入到负载中。 因此、 AP33772s 评估板也可以工作。  [/报价]

    您能否获取 AP33772s 评估板故障案例的 PD 日志? 我们需要查看是否正在进行 PD 协商、是否正在进行、以及协商是否成功。

    我很惊讶 5V 合约无法正常工作、并且想知道这是否是 TP33772s 电路板的潜在问题。 接收板上的电源路径要闭合有什么要求? PD 合同? 是否协商了某个功率级别?

    谢谢。此致、

    Chris