This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62827:使能引脚上的负电压

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62827

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529105/tps62827-negative-voltage-on-enable-pin

器件型号:TPS62827

工具/软件:

你好、团队

附件图像是 TPS62827 使能引脚的波形。 负电压达到 低于绝对最大额定值的–0.5V。 脉冲持续时间为 nsec 阶。 这是否违反了绝对最大额定值?
它可能只是噪声与其他开关噪声耦合、但客户希望确保这是不是问题。

e2e.ti.com/.../_3B75CF50_.jfif

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    感谢您问这个问题。 我会尽快回复您。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    让我来了解一下这一主题、以获得进一步的支持。

    从所附的波形可以看出、我不完全清楚低于–0.3V 的持续时间。 您能否提供时间标度较小的示波器图?

    此致、

    Febin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Febin:

    这是放大的图像。 EN 引脚上的负峰值约为 5ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    EN 低于 –0.3V 的持续时间小于 5ns、这不会损坏器件。 但是、不建议这样做。

    此致、

    Febin