This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:专有 18V PPS 受电端的配置

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530635/tps25751-configuration-for-exclusive-18v-pps-sink

器件型号:TPS25751

工具/软件:

主题:咨询:专有 18V PPS 受电端的 TPS25751S 配置

我正在为新应用配置 TPS25751S、并旨在实现特定的电源接收器行为。

预期结果: 我的目标是将 TPS25751S 配置为 始终通过 PPS 协商并在高达 3A 时请求 18V 电压 、并且向连接的 USB-C 电力输送源广播此特定功率能力。

观察到的工具行为和当前解决方法: 使用 USBCPD 应用程序自定义工具(高级配置)、我在实现这种专有 18V PPS 协商时遇到了挑战:

  1. 当尝试将“Number Valid PDO“设置为 1 并进行配置时Sink PDO 1、的“Supply Type“Sink PDO 1显示为“Fixed"(“(可能(可能默认为 5V/3A)、防止其更改为“Sink PPS“类型。
  2. 如果我将“Number Valid PDO“设置Sink PDO 2为 2、则能够配置为具有所需 18V(最小 18V、最大 18V)和 3A(最大电流 3A)的“受电 PPS“。 但是、将“编号有效 PDO“减少回 1、然后删除此配置的 PPS PDO、仅保留原始 5V 固定 PDO。

要解决此问题、我的当前配置包括:

  • 将“Number valid PDOs“设置为 2。
  • 配置Sink PDO 2为 18V @ 3A 时的“受电方 PPS“。
  • 在“自动协商灌电流/灌电流 PPS 控制“中启用“PPS 启用灌电流模式“。
  • 将“自动协商受电方/自动协商控制“中的“自动协商 RDO 优先级[0]“设置为“优先级“Sink PDO 2
  • 还在“PD3 配置 (0x42)“中检查了“Support PPS Status“(尽管它与核心协商首选项的直接相关性尚不清楚)。

支持问题: 虽然此权变措施似乎优先考虑 18V PPS 协商、但它仍然导致该器件广播两个受电 PDO (5V 固定电压和 18V PPS)。

USBCPD 应用程序自定义工具或 TPS25751S 本身是否有更直接或更简洁的方法允许它运行 仅广播并始终请求 18V @ 3A PPS 而无需在其受电能力广播中包含固定的 5V PDO? 我的目标是简化谈判、以便仅提供和寻求 18V PPS。

感谢您的时间和帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、  

    灌电流 PDO1 始终锁定为 5V/3A、这是 USB-IF PD 规范所要求的。 但是、您可以通过在寄存器自动协商灌电流 (0x37) 中启用以下位、将 TPS25751 配置为仅允许 18V/3A PPS 合约启用 TPS25751S PP_EXT:  

    启用此位后、TPS25751S 将不会启用 PP_EXT、除非协商的合约是 PPS 类型。 例如、如果连接的供电方只能提供 5V/3A 固定电压、TPS25751S 仍将协商此合约、但不会使其受电电源路径 (PP_EXT) 允许 5V/3A 进入系统的其余部分。

    如果您有任何其他问题或疑虑、请告知我们!  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin