工具/软件:
主题:咨询:专有 18V PPS 受电端的 TPS25751S 配置
我正在为新应用配置 TPS25751S、并旨在实现特定的电源接收器行为。
预期结果: 我的目标是将 TPS25751S 配置为 始终通过 PPS 协商并在高达 3A 时请求 18V 电压 、并且仅向连接的 USB-C 电力输送源广播此特定功率能力。
观察到的工具行为和当前解决方法: 使用 USBCPD 应用程序自定义工具(高级配置)、我在实现这种专有 18V PPS 协商时遇到了挑战:
- 当尝试将“Number Valid PDO“设置为 1 并进行配置时
Sink PDO 1、的“Supply Type“Sink PDO 1显示为“Fixed"(“(可能(可能默认为 5V/3A)、防止其更改为“Sink PPS“类型。 - 如果我将“Number Valid PDO“设置
Sink PDO 2为 2、则能够配置为具有所需 18V(最小 18V、最大 18V)和 3A(最大电流 3A)的“受电 PPS“。 但是、将“编号有效 PDO“减少回 1、然后删除此配置的 PPS PDO、仅保留原始 5V 固定 PDO。
要解决此问题、我的当前配置包括:
- 将“Number valid PDOs“设置为 2。
- 配置
Sink PDO 2为 18V @ 3A 时的“受电方 PPS“。 - 在“自动协商灌电流/灌电流 PPS 控制“中启用“PPS 启用灌电流模式“。
- 将“自动协商受电方/自动协商控制“中的“自动协商 RDO 优先级[0]“设置为“优先级“
Sink PDO 2。 - 还在“PD3 配置 (0x42)“中检查了“Support PPS Status“(尽管它与核心协商首选项的直接相关性尚不清楚)。
支持问题: 虽然此权变措施似乎优先考虑 18V PPS 协商、但它仍然导致该器件广播两个受电 PDO (5V 固定电压和 18V PPS)。
USBCPD 应用程序自定义工具或 TPS25751S 本身是否有更直接或更简洁的方法允许它运行 仅广播并始终请求 18V @ 3A PPS 而无需在其受电能力广播中包含固定的 5V PDO? 我的目标是简化谈判、以便仅提供和寻求 18V PPS。
感谢您的时间和帮助。