This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:1D+BQ25713:TPS25751EVM 安装的电池包出现意外放电电流问题

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TI-PD-ANALYZER, TPS25751, BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511035/tps25751-tps25751d-bq25713-unexpected-discharging-current-issue-from-mounted-battery-pack

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件: BQ25713、TI-PD-ANALYZER

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

 

我们的产品采用 TPS25751 并在 DRP 模式下工作、硬件设计由组成

  • TPS25751 (PD)+
  • BQ25713 (Charging)+
  • BT (MCU)+安装式电池组+
  • 外部 30 瓦 PD 适配器。

包括放大器输出在内、DUT 所需的总持续功率约为 22W。

 

此外、IEC62680 认证已经成功完成。

但遗憾的是、在工厂可靠性程序中的“功率测试(**请参阅以下详细信息)“期间、遇到了如下一个问题。   

 

尽管外部 30 瓦 PD 适配器具有足够的能力来提供所需的 DUT 电流、但也可能是电池根据 PD 协议中的 PDO 和 PDP 配置值释放了不必要的电流。 因此、电池完全放电且 DUT 自动关闭。

 

在这种情况下、PDO3 为 15V/2A、PDP 为 30 瓦、自动协商最大电流 (0x37) 为 3A。

(它称为“007-firmware-version-V007) PD

 

为解决该问题、更改了 PDO3 设置为 15V/3A、PDP 设置为 45 瓦。 自动协商最大电流 (0x37) 仍为 3A。  

然后、电源测试“通过“、蓄电池未完全放电、正常工作。

(它称为“007-firmware-version-V007) PD

 

***电源测试

  1. 播放信号:粉色噪声、6dB 波峰
  2. DUT 音量最大值。
  3. 测试运行时间:100 小时
  4. 环境温度:20°C +/–3°C 室、带空调
  5. 预期结果:两者之间没有任何制动

简单地说、V006 和 V007 固件之间的差异如下所示。

  不同的参数设置 电源测试     结果
PdO3 PDP 自动协商最大电流
V006. 15V/3A 约 45 瓦 3A. 开来
V007 15V/2A 30 瓦 3A. 失败

 

现在、我们正在研究这两个固件之间的差异如何导致电流从电池中耗尽、因此我们想从 TI 获得一些帮助和建议。

此外、PD 固件 V006 和 V007 以相同的 PDO 12V/2.5A 协商并从 30W PD 适配器消耗相同的最大功率 (27W)、如下表所示。

 

PD 固件

30W PD 适配器的最大输出功率消耗

备注

V006.

27.2W (12.3V/2.21A)

功率测试通过、PDO3 设置 15V/3A 和最大受电方 PDP 45W

V007

26.8W (12V/2.23A)

功率测试失败、 PDO3 设置 15V/2A 和最大受电方 PDP 30W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    几个有助于澄清问题的后续问题:  

    1.你能提供 v006 和 v007 的 JSON 文件吗?

    2.您是否能够捕获 v006 和 v007 配置的任何 PD 日志?  

    3.您能提供完整系统的方框图吗?  

    4、您正在测试哪种 PD 适配器,其 PDO 功能是什么?  

    5.下面对 v006 的描述是什么?  

    [引述 userid=“621030" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511035/tps25751-tps25751d-bq25713-unexpected-discharging-current-issue-from-mounted-battery-pack

    为解决该问题、更改了 PDO3 设置为 15V/3A、PDP 设置为 45 瓦。 自动协商最大电流 (0x37) 仍为 3A。  

    然后、电源测试“通过“、蓄电池未完全放电、正常工作。

    (它称为“007-firmware-version-V007) PD

    [/报价]

    6.您能详细说明一下电池已完全放电是什么意思吗? 该电池是否通过 BQ25713 连接到 DUT、或者 30W PD 适配器侧是否有电池?  

    尽管外部 30 瓦 PD 适配器具有足够的能力来提供 DUT 所需的电流、但电池根据 PD 协议中的 PDO 和 PDP 配置值放电了不必要的电流。 因此、电池完全放电、DUT 自动关闭。

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

     

    感谢您参与本主题。

     

    1. V006 &V007 JSON 文件:请参阅随附的
    2. 有关问题的日志文件:很遗憾、它现在无法使用
    3. DUT 方框图:请参阅所附的
    4. USB Type-C PD 适配器     :它可以提供高达 30 瓦的功率,详细的支持功率为 below15V/3Ae2e.ti.com/.../JSON_2800_V006_2600_V007_2900_.rar

          1) 5V/3A

          2) 9V/3A

          3) 12V/2.5A

           4) 15V/2A

        5.是的、回答正确、有一个拼写错误。 它应该是 V006 和 15V/3A 且 PDP 为 45 瓦

        6、它与 BQ25713 一起安装到 DUT 上、并且“完全放电“、这意味着没有剩余容量。

          为了添加更多说明、将外部 PD 适配器的直流电源插入 DUT 时、预期的 BAT 工作条件如下所示

           1) 直流电源(外部 PD 适配器)已连接

           : BAT 可以开始充电,如果 DUT 所需的工作电流大于外部 PD 适配器提供的电流

            、BAT 可同时放电以补充电流。

            这是正常运行状态。

     但是、问题在于在 DC 模式(外部 PD 适配器)下、PD 固件 (V007) 会导致放电电流大于电池的充电电流、并且由于这种情况持续很长时间(大约 23 小时)、电池容量会变为低电池电量状态、最终 DUT 会关断。

     

    使用 V006 时、出现的问题与上述情况不同。

     

    因此、有必要获得 TI 的支持并了解根本原因

    .e2e.ti.com/.../Teufel-OA2502_5F00_BLOCK.pdf

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Raymond 本周已离职。 他将在下周回来并对此作出回应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    1.您的系统需要多少功率才能导致 DUT 在使用 v007 时断电? PD 适配器是否需要超过 30W (15V/2A) 的功率?  

    2.在与 PD 适配器签订 15V 合约期间、您能否在 TPS25751 和 BQ25713 之间收集 I2C 日志以及这两个配置吗? 我想看看这两个配置之间的 I2C 日志是否存在任何重大差异。

    3.您是否在其他功率额定值相似的 PD 适配器上看到了这种情况?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    Q1-答案>  

    请查找上一个中的“来自 30W PD 适配器的最大输出功率消耗“表。

    简单来说、无论 V006 或 V007 如何、外部 30W PD 适配器都可以在短时间内为 DUT 提供相同的功率。 但是,唯一的问题是,它发生在一个长期的测试,多达 23 小时左右。 (所需的电源测试总回放时间为 100h)

    Q2-Answer>我会安排此测试、以便尽快获取所需的日志文件。 然后会为您提供。

    Q3-答案>否 很遗憾、我们尚未使用另一个 PD 适配器对其进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    关于 Q1、您能否详细说明 DUT 需要多少功率才能在为电池充电的情况下为系统供电? DUT 系统的其余部分是否消耗了电池无法同时充电的过多电量?

    关于 Q3、查看其他具有相似功率容量 (~30W) 或更低功率的充电器是否会发生这种行为、这一点很有用。  

    谢谢。此致、
    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond:

    很抱歉要等你。 我们正在努力从电源测试中获取包含失败案例的日志文件。

    测试是昨天晚上完成的。 但是,不幸的是,这个单位运作良好,结果是“通过“。

    因此无法从 DUT 获取日志文件。

    我将使用之前失败的单元再次进行测试、并尝试获取日志文件。

    然后、告诉您结果。

    感谢您的耐心。  

    此致、   

    JK.Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    感谢您的更新、我们将等待测试结果。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    感谢您的耐心。 在两个电源测试中、由于没有出现问题、所以需要很长时间才能获得故障状态的日志文件。 请查看附带的失败条件文件并进行检查。

    此致、

    JK.KIMe2e.ti.com/.../OA2502_5F00_log_5F00_20250529.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    由于文件大小、我无法打开日志。 回顾我们之前的对话、这似乎更像是电池电源管理的效率问题。 我将把这个线程转发给 BQ 团队进行输入。  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到任何地方提到效率。 请针对 BQ 问题提交单独的主题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Raymond & Tiger:

    我附上了一个包含失败日志记录的简单摘要文件。

    简单地说、我们进行了 140 小时的电源测试、并认识到即使电池容量未完全放电、此问题也可能重复。

    主要问题是、一旦发生此问题、PD 的 IC (TPS25751) 就没有输出功率。

    请帮助检查随附的 Excel 文件。

    此致、

    JK.Kim

    e2e.ti.com/.../Power-test-_2800_Failed_29002D00_Log_2D00_PD-V007.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kim:  

    当您提到 TPS25751 没有输出功率时、您指的是 PD PPHV 引脚上的电压吗?  

    由于该问题似乎在长时间充电后发生、因此似乎根本原因并不完全存在于 PD 上、除非您观察到 PD (TPS25751) 异常禁用了其 PPHV 引脚。

    另一种可能性是当 BQ25713+BQ 系统协商 15V/2A 合约(与 15V/3A 相比)时、PD (TPS25751) 将根据协商的合约配置 PD IIN_DPM。  当连接到墙上适配器时、您是否能够使用 PD 分析仪捕获 PD 日志、以便我们可以查看是否设置了能力不匹配? 如果您没有 PD 分析仪、建议使用 TI-Analyzer-Analyzer PD 工具捕获日志: https://www.ti.com/tool/TI-PD-ANALYZER 

    谢谢。此致、

    Raymond Lin