This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873:TPS62873Y1QWRXSRQ1 输出问题

Guru**** 2520470 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526351/tps62873-tps62873y1qwrxsrq1-output-problem

器件型号:TPS62873

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们面临一个问题、当我们使用 TPS62873Y1QWRXSRQ1 输出 0.8V 时、但我们有 3 个错误的输出、它是 0.85V、其余 47 个输出 0.8V、是可以的。

我们更改了新的 TPS62873Y1QWRXSRQ1、输出更改为 0.8V、也没关系。

您能告诉我芯片为什么出现此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky、

    感谢您联系我们。

    请查看下面的一些建议以确定这是否是器件问题。

    1、客户是否尝试换用坏的 IC、并将其放在好的主板上? 如果没有、您能要求他们这样做吗?

    2.要求一张坏 IC 的顶部标记的照片。 它应该是“873Y1B"</s>“

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、丝印是 873Y1B、此批次中有问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky、

    感谢您分享身体标记的照片。 是的、主体标识正确。

    当您将不良 IC 放置到正常的电路板上时、输出电压是否仍为 0.85V?

    我将与我们的团队核实此设备是否存在批处理问题。 同时、我建议联系当地的 TI 销售团队并发送一个“NG"样“样片用于失效分析。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Regidor:

    我们做了你的建议,和坏的板 IC 在另一个板,输出是正常的, 0.8V。

    这是焊接问题? 哪一个焊接不良会影响输出?

    6.2K 电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky、

    感谢提供了评估结果。

    该问题很可能是由 IC 焊接((IC 引脚和 PCB 焊盘之间的接触不良)引起的、并且未焊接连接到 VSEL 引脚的 6.2k 电阻、因为该版本的 器件不支持 0.85V 输出。  

    无论如何、我会通过电子邮件与您联系、以便您分享原理图和布局、便于我查看。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rocky、

    当我们通过电子邮件讨论此主题时、我现在将关闭该主题。

    此致、

    Excel