This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5069:防止电压尖峰触发 UV 和 OV 关断

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529034/lm5069-preventing-voltage-spikes-from-triggering-uv-and-ov-shut-down

器件型号:LM5069

工具/软件:

我在汽车应用中使用的是 LM5069。 电路板是一个 VCU、用于开关大电流电感负载。 开关时、 输入电源侧会出现大约 50us 的尖峰、这会导致触发欠压/过压。 作为一种解决方案、我尝试添加与低侧电流检测电阻并联的 220nF 电容、希望这些电容能够滤除干扰。 但是我发现 LM5069 根本没有导通。 经过重新强调、这些电容器在初始上电阶段也会在检测输入中引起上升时间。 较慢的上升时间可能会导致锁定。 增加 CT 和插入延迟时间可以解决这个问题吗? 此外、数据表还提到 CT 可控制插入延迟和故障超时。 如何独立控制插入延迟和故障超时?

Satish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何独立控制插入延迟和故障超时?

    无法单独控制。

    请按如下所示添加电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是我的连接方式。 但 器件根本无法导通。 我认为初始 上电时的缓慢上升时间会导致欠压锁定。 能否通过增加 CT/插入延迟以便电容器在插入延迟之前充满电来解决该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您添加了多大的电容?

    请添加 10nF 电容器并共享启动波形。

    VIN、VOUT、GATE、计时器

    [引述 userid=“659040" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529034/lm5069-preventing-voltage-spikes-from-triggering-uv-and-ov-shut-down/5883341 #5883341“]可否通过增加 CT/插入延迟来解决此问题、以便电容器在插入延迟之前充满电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的欠压电阻分压器比 18K 高 47k、因此欠压阈值为 9V。  观察到的尖峰持续时间粗略为 20us、假设时间常数至少为 100 倍来滤除 尖峰、则 C 的工作电容约为 150nF。  让我检查波形并恢复。