工具/软件:
我在汽车应用中使用的是 LM5069。 电路板是一个 VCU、用于开关大电流电感负载。 开关时、 输入电源侧会出现大约 50us 的尖峰、这会导致触发欠压/过压。 作为一种解决方案、我尝试添加与低侧电流检测电阻并联的 220nF 电容、希望这些电容能够滤除干扰。 但是我发现 LM5069 根本没有导通。 经过重新强调、这些电容器在初始上电阶段也会在检测输入中引起上升时间。 较慢的上升时间可能会导致锁定。 增加 CT 和插入延迟时间可以解决这个问题吗? 此外、数据表还提到 CT 可控制插入延迟和故障超时。 如何独立控制插入延迟和故障超时?
Satish