工具/软件:
您好、
我目前正在使用 LM61495 将 8 节串联锂离子电池包的电压从 29.6V 降至 5.3V、来设计降压转换器。 额定电流约为 2A、峰值电流约为 7A。 我假设最大电流为 10A、所以我们有一些安全裕度。
然后、我将我的要求输入到 TI Power Designer 中以获得一些初步想法、建议使用以下使用 560nH 输出电感器的拓扑:

然后、我仔细检查了 LM61495 的数据表、遇到了用于确定所需输出电感的公式 5 和 6。

假设 Fsw = 2.21MHz、K = 0.3 且 Imax = 10A、我们使用公式 5 得到 L ~= 660nH。 如果我们使用 K =0.25、则变为 790nH。
但是、我的典型电流消耗约为 2A、这意味着根据 eqn 6、我需要 2uH 的电感。 鉴于存在如此大的差异、我应该使用哪个公式来确定所需的输出电感?
感谢您发送编修。