This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61495:电感器选择

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61495, LM61495-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529377/lm61495-inductor-selection

部件号:LM61495

工具/软件:

您好、

我目前正在使用 LM61495 将 8 节串联锂离子电池包的电压从 29.6V 降至 5.3V、来设计降压转换器。 额定电流约为 2A、峰值电流约为 7A。 我假设最大电流为 10A、所以我们有一些安全裕度。  

然后、我将我的要求输入到 TI Power Designer 中以获得一些初步想法、建议使用以下使用 560nH 输出电感器的拓扑:

然后、我仔细检查了 LM61495 的数据表、遇到了用于确定所需输出电感的公式 5 和 6。

 

假设 Fsw = 2.21MHz、K = 0.3 且 Imax = 10A、我们使用公式 5 得到 L ~= 660nH。 如果我们使用 K =0.25、则变为 790nH。

但是、我的典型电流消耗约为 2A、这意味着根据 eqn 6、我需要 2uH 的电感。 鉴于存在如此大的差异、我应该使用哪个公式来确定所需的输出电感?

感谢您发送编修。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    电感器是根据最大值来选择的 额定值 输出电流。 在您的情况下、电流为 10A(或 7A)。  

    您也可以参阅此 e2e 帖子: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1320123/lm61495-inductor-value-selection

    此外、使用 LM61495-Q1  在 2.2MHz 处实现 10A 最大电流可能会导致热限制。 请在 WEBENCH 中查看结温升以获得理解(或者,输入设计要求的最高环境温度并检查器件性能)。  

    您还可以使用该器件的设计计算器 (https://www.ti.com/tool/download/SNVR498)。

    谢谢、

    此致、

    Taru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Taru:

    感谢您的答复和建议!

    我非常清楚、我需要根据电路的最大额定电流来选择电感器、但我也需要知道 我需要多大的电感 编程。 EQNs 5 和 6 给出了相互冲突的结果。 您提到的帖子提到、“通常对于电流模式控制器件、次谐波振荡在稳态运行占空比高于 50%时发生。这是否意味着我可以忽略 eqn 6、只使用 eqn 5 来确定所需的电感、因为我的应用将从 24V~34V 降至 5V、而这个占空比小于 50%?

    我还检查了电源设计器的仿真结果、在 10A 电流下运行时会出现 75C 的 IC 温升、这给我留下了很大的裕度、之后热关断开始生效。 此外、我最多只会以 7A 的电流运行几秒钟。 您认为这会导致任何问题吗?

    感谢您发送编修。

    此致、

    Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Robin、

    我很清楚、我需要根据我的电路的最大额定电流选择电感器、但我也需要知道 我需要多大的电感 编程。 EQNs 5 和 6 给出了相互冲突的结果。 您提到的帖子提到、“通常对于电流模式控制器件、次谐波振荡在稳态运行占空比高于 50%时发生。这是否意味着我可以忽略 eqn 6、只使用 eqn 5 来确定所需的电感、因为我的应用将从 24V~34V 降至 5V、而这个占空比小于 50%? [/报价]

    是的。  

    适用于您的用例-  


    如前所述,请使用设计计算器 — 它将为您简化操作。  

    我还检查了电源设计器仿真结果、在 10A 电流下运行时 IC 温度会升高 75C、这为我留下了很大的裕度、之后热关断才会生效。 此外、我最多只会以 7A 的电流运行几秒钟。 您认为这会导致任何问题吗? [/报价]

    这完全取决于您的用例。

    温度上升 75 摄氏度会让您的最高环境温度达到 75 摄氏度(最高结温- IC 中的温升;150 摄氏度 — 75 摄氏度)。 如果这适用于您的应用 — 您肯定可以继续。 您的电路板散热也会在其中发挥重要作用。 从器件的角度来看、只要不超过最高结温、就可以正常工作!

    谢谢、

    此致、

    Taru

    [/quote]