Other Parts Discussed in Thread: TPS62A01-Q1, TPS628501-Q1, LM27762, TPS62125, TPS745-Q1, TPS62401
主题中讨论的其他器件: TPS745-Q1、TPS62A01-Q1、TPS628501-Q1
工具/软件:
您好、
您是否可以建议使用稳压器从 5V 输入生成+2.5 和–2.5V 电压? 输出电流要求 100mA、具有尽可能低的电压降。所需的工作温度范围:–40°C 至 125°C。
LM27762 似乎很相关、但不符合工作温度标准。 请推荐合适的部件。
谢谢、
Shubhangi