工具/软件:
大家好:
我无法使用给定的实用程序、因为它只会在安装后启动一次、但如果我关闭窗口并重新启动应用程序、它将不会打开。 没有错误! 它可以在另一台 PC 上工作、但在我的 PC 上无法工作。
我也附加了日志文件。 请帮助我,我无法理解什么错误,我甚至重置我的电脑,以删除其他程序的影响。
此致、
Akshay e2e.ti.com/.../BQAutoEval_5F00_1.0.4.20250619191024.log
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
大家好:
我无法使用给定的实用程序、因为它只会在安装后启动一次、但如果我关闭窗口并重新启动应用程序、它将不会打开。 没有错误! 它可以在另一台 PC 上工作、但在我的 PC 上无法工作。
我也附加了日志文件。 请帮助我,我无法理解什么错误,我甚至重置我的电脑,以删除其他程序的影响。
此致、
Akshay e2e.ti.com/.../BQAutoEval_5F00_1.0.4.20250619191024.log
您好:
当您尝试第二次打开它时、是否有任何东西会打开? 甚至只是一个类似的图像? 
此外、您在哪里打开 GUI 软件? 我有时看到它必须从下载到的文件夹中打开。 这可以通过使用任务栏搜索(如果您使用的是 Windows)或任何类似的方法来尝试查找 GUI 的.exe 文件的位置。 如果你尝试从那里打开,是否发生了同样的事情?
请告诉我。
谢谢您、
Pranav Ananthan
您好 Pranav、
不、第二次什么都没有发生。 甚至不是这个图像。 我之前是通过桌面快捷方式打开的。 但即使删除了快捷方式后,我尝试使用窗口搜索选项,仍然它不起作用.
我没通过搜索选项查找 GUI 的位置。 我去了这个地方。 只有应用程序的快捷方式存在、其他什么都不存在。
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Texas Instruments Composer \BQAutoEval

然后我尝试查找 GUI Composer 运行时安装的位置。 这使我进入了一个不同的文件夹、用户不在程序文件中。因为这两个文件夹都安装在不同的位置。 因为在安装过程中,它不允许将两者安装到相同的程序文件位置,甚至在程序文件中的不同文件夹中。 此处安装了包含启动器的运行时。 我也尝试了从这个文件夹启动器. 但根本不起作用。
C:\Users\Akshay Kumar\guicomposer\runtime\gcruntime.v7\BQAutoEval

我在不同的 PC 上也有一些错误。 同样的优点,没有启动第二次。 但至少给了我一些错误。 
我不知道该解决这个问题。 提前感谢您的帮助。
此致、
Akshay Kumar
您好!
继续处理您的问题、感谢您的耐心。
您能否确认您是否遵循了 GUI 用户指南中的确切步骤?
在我这边完成这个操作后、我就删除了之前下载的所有信息、包括 GUI Composer Runtime
我可以在 PC 中找到 GUI Composer Runtime 文件夹、该文件夹个人位于我的 Users 文件夹下。 
这是我在 BQAutoEval 安装中将 Runtime Directory 指向的文件夹。
我看到了 BQAutoEval 的默认安装位置是: 
您能否确认这些是您所采取的步骤? 这样、我就可以完成安装、然后在上面列出的 BQAutoEval 目录中打开应用程序。
谢谢您、
Pranav Ananthan
是的、
我首先删除了与 TI 相关的所有内容。 甚至我清除了注册表。 然后我按照 GUI 向导安装、执行了它要求的完全相同的步骤、而不会更改任何内容。
应用程序地址为: C:\Program Files (x86)\BQAutoEval Texas Instruments
运行时地址为: C:\Users\Akshay Kumar\guicomposer\runtime\gctruntime.v7.
您好:
我的问题已得到解决。 我的 PC 的用户名出现问题。 因为我的用户名为“Akshay Kumar“、所以您可以看到我的名字中有一个空格。 因此、在所有安装之后、软件无法处理用户名之间的空间。 中目标 AD 开头的路径位于反转逗号中。
“C:\Users\Akshay Kumar\guicomposer\runtime\gcruntime.v7\BQAutoEval\launcher.exe““C:\Users\Akshay Kumar\guicomposer\runtime/gcruntime.v7/BQAutoEval/splash“
注意到这一点后、我们将用户名更改为使用“Akshay"的“的单个单词用户。 反相逗号被自动删除,最后,软件正常启动,即使在第二次或第三次之后,等等。 属性中的新路径没有反转逗号。
C:\Users\Akshay Kumar\guicomposer\runtime\gcruntime.v7\BQAutoEval\launcher.exe C:\Users\Akshay Kumar\guicomposer\runtime/gcruntime.v7/BQAutoEval/splash
我请求 TI 纠正这种编程错误。 这不应该首先发生。
感谢您关注此事。
此致、
Akshay Kumar