This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22953:使用 TPS22953 作为高电流 USB 供电设备的浪涌电流限制器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2121, TPS22953, TPS22954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528932/tps22953-using-tps22953-as-a-inrush-current-limiter-for-high-current-usb-powered-device

器件型号:TPS22953
主题中讨论的其他器件:TPS2121、、 TPS22954

工具/软件:

大家好
我有一个可以由 USB-C 或直流输入供电的产品。
我使用 TPS2121 在两个上述电源之间进行切换。
5V 时的负载约为 3.5A。

当负载约为 2A 及以上时、从直流电源输入切换到 USB 电源输入会出现压降。
TPS2121 输出端的压降复位了我的电路板。
在 USB 电源上添加更多电容可以解决该问题、但 USB 规范规定浪涌电流应限制为 10 μ F/44 Ω。
我的想法是找到一种方法来限制 USB 电源上的浪涌电流、并且仍然能够使用大电容器(大约需要 100uF)。

我是否可以在 USB 连接器和 TPS2121 输入之间使用 TPS22953、设置如下:

CIN TPS22953 = 10uF
COUT  TPS22953 = 100uF
TPS22953 上升时间设置、用以限制至 100mA 并持续 100ms

我读出的 Cin 必须高于 Cout、这是真的吗? 如果是、如何将此电路用作浪涌电流限制器?

直流输入 9V、47uF + 22uF



9V 至 5.1V、Cout 144uF ->连接至 TPS2121 IN1




USB 输入 C = 10uF ->连接到 TPS2121 IN2



电源多路复用器、Cout 350uF

使用软启动




 在 USB 连接器 VEXT5 和 TPS2121 IN2 之间使用 TPS22953 是否存在任何问题?
再次强调、我们的想法是使用 Cin 10uF 和 Cout 100uF、并仅将 TPS22953 用作浪涌电流限制器、并限制从 USB 到 100mA 的浪涌电流至少持续 100ms?

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    欢迎来到 E2E。

    是的、您可以使用 TPS22953 进行使能和浪涌电流控制。 使用适当的 CT 引脚进行浪涌电流控制。

    此外、您还可使用 PG 引脚启用任何下游负载。

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢
    关于 Cin < Cload 的问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerome、

    TPS22953 具有反向电流阻断功能、CLoad>Cin 正常。

    谢谢

    Amrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    我应该考虑的另一件事。
    当 TPS2121 从 IN1 切换到 IN2 或从 IN2 切换到 IN1 时、由于 IN1 和 IN2 上存在大输入电容器、我必须确保未选择的输入快速放电、以避免两个 TPS2121 输入之间出现振荡。

    如果我使用具有 QOD 功能的 TPS22954、而不是 TPS22953、那么反向电流保护呢?

    如果在使用 TPS22954 时出现以下问题:

    -当电路 被禁用时,无电压强制 TPS22954 的输出(EN 低电平)  
    -大输出电容器(约 100 μ F )和低输入电容器 ( 10 μ F )
    -大 CT 以确保浪涌电流< 100mA

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    [引述 userid=“16043" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528932/tps22953-using-tps22953-as-a-inrush-current-limiter-for-high-current-usb-powered-device/5883524 #5883524“]
    如果我使用具有 QOD 功能的 TPS22954、而不是 TPS22953、那么反向电流保护如何?

    TPS22954 没有反向电流阻断功能。

    例如、当 VIN 中断且 EN 仍然为高电平时、VOUT 电压将通过体二极管放电至 VIN。

    仅当 EN 为低电平或禁用时、QOD 才会导通。 因此、较高的 CIN 有助于降低该风险。

    谢谢

    Amrit