This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340B:在特定 Vin 范围内 TPS54340B 开关节点上的抖动

Guru**** 2445440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54340B, TPS54360

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511096/tps54340b-jitter-on-switching-node-of-tps54340b-during-specific-vin-range

器件型号:TPS54340B
主题: TPS54360 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 TI 支持:

我们正在验证是否使用 TPS54340B、并发现一些奇怪的现象、即在特定的 Vin 范围内 TPS54340B 的开关节点上存在抖动。

我们的测试条件如下。

输入电压:21.6V 至 26.4V

输出电压:12.6V

IO:0.5A 至 2.0A(IO 最大值将变为 3.5A 特性)

fsw:932kHz(Rt=110k Ω)

当 Vin 设置 24.0V 且 IO = 1A 时、开关节点上没有抖动、如下所示。(OK)

当 Vin 设置 21.6V 且 IO=1A 时、开关节点上会出现抖动、如下所示。 (NG)

当 Vin 设置 21.0V 且 IO=1A 时、开关节点上没有抖动、如下所示。 (确定)

看起来 TPS54340B 具有特定的 Vin 范围、这会导致开关节点抖动。

您能告诉我如何解决这个问题吗?

我们使用的原理图如下、如果我们使用 Rt=124k Ω、则开关节点上的抖动会变差。

此致、

Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koji

    感谢您展示如何使用我们的产品

    为了更好地理解问题、您能否在 RT = 124k 和 Vin = 21.6V 的情况下分享 COMP 引脚波形?  

    '

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Onkar:

    感谢您发送编修。

    我尝试在 RT = 124k 和 Vin = 21.6V 的情况下捕获 comp 引脚波形。

    在 COMP 引脚上连接探头后、SW 节点上的抖动将如下图所示消失。

      RT=124k Ω、Vin = 21.6V

      RT=124k Ω、Vin = 21.6V

    实际上、我电路板上的 COMP 引脚离 IC 有点远。 (COMP 引脚与 Rcomp 之间的距离约为 10mm)

    是否有关于 COMP 引脚布局和绕过图案的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koji

    请分享 PCB 的布局图像。 此外、尝试将补偿节点上的 CHF (6.8pF) 电容器增加到 100pF、看看是否有所帮助

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Onkar:

    正如我之前提到的、我的电路板仍然是原型设计。 因此、此器件没有插图。

    但我按如下所示连接了当前的电路板 pic。 请检查它。

    此外、我将尝试更改 CHF (6.8pF) 电容器的容量。

    根据当前情况和您的知识、您认为这一问题的原因是什么?

    此致、

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koji

    补偿元件距离 IC 非常远。 噪声可能在 COMP 引脚中耦合、从而导致抖动问题。 让我知道添加 100pF 电容器后它是否有所改善。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Onkar:

    感谢您的快速答复。

    我尝试改变 CHF 的容量和最佳容量约为 22pF 和抖动问题得到改善。

    另一方面、比约为 22pF 时、较低的输入电压范围不稳定。

    你认为这种现象是正常的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koji

    [引述 userid=“232921" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511096/tps54340b-jitter-on-switching-node-of-tps54340b-during-specific-vin-range/5817814 #5817814“]

    另一方面、比约为 22pF 时、较低的输入电压范围不稳定。

    [/报价]

    现在的电压阈值是多少?

    此外,您能否填写 —  SLVC452 计算工具|德州仪器 TI.com

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Onkar:

    感谢您的回复、但我找不到电压阈值。

    我该如何获取它?

    无论如何、我填写了 TPS54360 系列 Calc 工具中的设计规格、而 CHF (CPOLE) 设置了 47pF。

    此致、

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koji

    [引述 userid=“232921" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1511096/tps54340b-jitter-on-switching-node-of-tps54340b-during-specific-vin-range/5824845 #5824845“]

    感谢您的回复、但我找不到电压阈值。

    [/报价]

    我想问、您在什么电压下会看到随 CHF 增加而抖动。 此外、您能分享完整的计算器吗?

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Onkar:

    您说的是输入电压的电压阈值吗?

    如果是、约为 20V。 (非特定值)

    这是完整的计算器结果。

    请检查一下、如果您发现任何问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../TPS54360_2D00_361FAMILY_5F00_CALC_5F00_TOOL_5F00_REVE.zip 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koji

    我建议您将补偿网络更改为以下值。

    Rcomp = 16.5k Ω

    Ccomp = 4.7nF

    如果可以将瑞士法郎提高到 100 pF 或更高、将会有所帮助。 此外、请尝试在输入端放置具有更高容值的电容器。  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koji  

    对此有任何更新?

    谢谢你  

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Onkar:

    很抱歉晚才回复。

    您能告诉我为什么 Ccomp = 4.7k Ω? 这是什么?

    此致、

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Koji

    我为错误道歉。 这是一个拼写错误。 我更正了它的检查

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Onkar:

    很抱歉晚才回复。

    我尝试了您建议的 Rcomp/Ccomp 值、抖动看起来更小。

    我将这些值设为默认设置。

    您能给我提供每个 Rcomp/Ccomp 组合的电路板图吗?

    Rcomp=56k Ω、Ccomp=680pF

    2. Rcomp=16.5k Ω、Ccomp=4700pF

    此致、

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koji

    QuickStart 绘图的第二页所选元件的波特图。 您也可以使用 WEBENCH 来实现这一目的。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Onkar:

    感谢您的快速答复。

    是的、我发现第二个工作表中的电路板图和补偿值 2 略高于交叉频率目标。

    但相位裕度足够、因此我将补偿值 2 设置为默认值。

     

    此致、

    Koji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koji  

    感谢您的更新!

    此致

    Onkar Bhakare