主题: TPS54360 中讨论的其他器件
工具/软件:
尊敬的 TI 支持:
我们正在验证是否使用 TPS54340B、并发现一些奇怪的现象、即在特定的 Vin 范围内 TPS54340B 的开关节点上存在抖动。
我们的测试条件如下。
输入电压:21.6V 至 26.4V
输出电压:12.6V
IO:0.5A 至 2.0A(IO 最大值将变为 3.5A 特性)
fsw:932kHz(Rt=110k Ω)
当 Vin 设置 24.0V 且 IO = 1A 时、开关节点上没有抖动、如下所示。(OK)
当 Vin 设置 21.6V 且 IO=1A 时、开关节点上会出现抖动、如下所示。 (NG)
当 Vin 设置 21.0V 且 IO=1A 时、开关节点上没有抖动、如下所示。 (确定)
看起来 TPS54340B 具有特定的 Vin 范围、这会导致开关节点抖动。
您能告诉我如何解决这个问题吗?
我们使用的原理图如下、如果我们使用 Rt=124k Ω、则开关节点上的抖动会变差。
此致、
Koji