This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143A-Q1:如果使用多相、它是否可以执行 15V 70A 输出?

Guru**** 2624995 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5143A-Q1, LM5137F-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528253/lm5143a-q1-can-it-do-15v-70a-out-put-if-using-multi-phase

器件型号:LM5143A-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5137F-Q1

工具/软件:

你(们)好  

是否可以检查  LM5143A-Q1 在使用多相时是否可以执行 15V 70A 输出?

VI = 30 ~ 50V  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、PY

    [报价 userid=“8648" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528253/lm5143a-q1-can-it-do-15v-70a-out-put-if-using-multi-phase

    是否可以检查  LM5143A-Q1 在使用多相时是否可以执行 15V 70A 输出?

    VI = 30 ~ 50V

    是的、PY 这是可能的。 但是、LM5137F-Q1 更适合此输入范围。 此外、它在双相设置中具有更高的效率。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhakare:

      感谢您的答复。  我们考虑使用单个 LM5143A-Q1 两相同步降压控制器在 70A 时生成 15V 输出。

    能否通过正确选择 MOSFET 并实施适当的热管理来满足这一要求?

    或者 LM5143A-Q1 的功率输出能力是否存在实际上限?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、LIN

    在双相设计中、70A 难以管理。

    我建议在此处使用四相设计、对于给定的负载电流、该设计会更高效、并且热管理会更容易。   

    检查 — 四相降压 700W 参考设计(扩展输入电压范围)

    请告诉我您还有其他问题

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhakare:

       感谢您的答复。  在您提供的报告中进行测试时、环境温度是多少? 我们想了解测试过程中观察到的温升。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lin

    环境温度约为 29 度。  

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lin

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。 如果查询已解决、请关闭胎面。

    谢谢你

    此致

    Onkar Bhakare

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bhakare:

       感谢你的帮助。  您可以关闭此主题可以关闭。  

    此致

    林宇明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Lin 的更新!