Other Parts Discussed in Thread: LM5143A-Q1, LM5137F-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5137F-Q1
工具/软件:
你(们)好
是否可以检查 LM5143A-Q1 在使用多相时是否可以执行 15V 70A 输出?
VI = 30 ~ 50V
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: LM5143A-Q1, LM5137F-Q1
工具/软件:
你(们)好
是否可以检查 LM5143A-Q1 在使用多相时是否可以执行 15V 70A 输出?
VI = 30 ~ 50V
你好、PY
[报价 userid=“8648" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528253/lm5143a-q1-can-it-do-15v-70a-out-put-if-using-multi-phase是否可以检查 LM5143A-Q1 在使用多相时是否可以执行 15V 70A 输出?
VI = 30 ~ 50V
是的、PY 这是可能的。 但是、LM5137F-Q1 更适合此输入范围。 此外、它在双相设置中具有更高的效率。
谢谢你
此致
Onkar Bhakare
您好、LIN
在双相设计中、70A 难以管理。
我建议在此处使用四相设计、对于给定的负载电流、该设计会更高效、并且热管理会更容易。
检查 — 四相降压 700W 参考设计(扩展输入电压范围)
请告诉我您还有其他问题
谢谢你
此致
Onkar Bhakare