Thread 中讨论的其他器件:LM61460
工具/软件:
您好、
我希望 UVLO 截止电压为 20V、标称电压为 29.6V。 我在阅读数据表后感到困惑。 V_ON 和 V_OFF 似乎不能任意选择、但由于给出了 V_EN-HYST 并且在 0.25-0.5V 的范围内、它具有固定关系? 但如果是这种情况、则根据 eqn 2、器件似乎不匹配、V_off 将使用 V^2 作为其单位。 我有什么遗漏吗? 如果我的设计希望 UVLO 电压为 20V、应该为 V_ON/V_OFF 使用什么值?
感谢您发送编修。
。