This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74700-Q1:ANODE 引脚短接至 GND

Guru**** 2362430 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74700-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1522922/lm74700-q1-anode-pin-shorted-to-gnd

器件型号:LM74700-Q1

工具/软件:

E2E 团队大家好、

我们 在其中一种 PCBA 设计中使用 LM74700QDBVTQ1、以防止反向电流从 12 节串联锂聚合物电池(连接到阴极引脚)流入电池充电器的输出端(ANODE 引脚)。 下图是相关电路。 我们最近发现了几个单元 、其中 LM74700QDBVTQ1  ANODE 引脚 短接至 GND(DMM 上小于 5 Ω)。 我们无法复制此故障模式。 主要动态事件(例如插入电池)不会导致过冲超过  LM74700QDBVTQ1 的绝对最大值。 您以前见过此故障模式吗? 您预计最可能的原因是什么? 如有任何帮助、我们将不胜感激。 谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    你能以其他格式共享图像吗,它不会为我打开。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    limewire.com/.../W33nc

    这样可以吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    原理图看起来没有问题。

    很难评论为何在考虑到绝对最大额定值后阳极会短接至 GND。 请尝试复制它。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shiven:

    对于 阳极对 GND 短路故障模式的可能原因、您是否有任何建议? 例如、浇口负载过大是否会导致这种情况?

    谢谢、

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simon:

    任何类型的绝对最大值违例都可能导致该错误。

    此致、

    Shiven Dhir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    进一步测试表明违反了 GATE 至 ANODE –0.3V 规格和 ANODE 至 GND 65V 规格。