Other Parts Discussed in Thread: BQ41Z50
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ41Z50 工具/软件:
您好:
我们计划在我们的设计中使用 BQ41Z50。
-我们希望将多个 MOSFET 并联用于断路器。 我们无法找到芯片可以驱动的最大栅极电容。 芯片可以驱动的最大栅极电容是多少? 它能否在每个 MOSFET 输入电容为 8.4nF 的情况下并联驱动 4 个 MOSFET? 是否有任何计算方法来计算所需的栅极电阻?
-示例图中使用了共漏极配置。 是否可以使用共源极配置? 是否有任何示意图示例?