This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53681:TPS53681 + CSD95410RRB 解决方案

Guru**** 2361040 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53681
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1527799/tps53681-tps53681-csd95410rrb-solution

器件型号:TPS53681

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我计划在我的设计中使用 TPS53681 + 3x CSD95410 解决方案来为 SoC 内核电压供电。

以下是我的设计要求:

输入电压:12V
输出电压:0.75V
输出电流:60A

根据上述规格、我想了解以下详细信息。

1.此处 TPS56381 + 3x CSD95410 解决方案是否可以支持?
2、出厂时设置的默认输出电压是多少?
3.如果默认出厂设置电压与所需电压不同,是否有选项可以控制初始通电时的输出电压以避免 SoC 损坏?
4、两个芯片的 MP 和支持状态是什么?
5.我的应用是否需要散热器?
6.如果我只使用一种输出电压配置就可以了

另外、如果有任何其他更适合我的应用的更好解决方案、敬请告知。

此致
Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    我很快就会回来。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    1.是的,你可以使用这个。 控制器和智能功率级都支持 tri 状态 PWM。

    2.默认输出电压设置为 0.5V、您可以通过第 7.5.3 节第 46 页中所述的 PMBus 配置输出电压。

    3.可以、在连接到 SoC 之前、您可以查看第 7.5.3 节和技术参考手册来配置所需的输出电压。

    4.两个器件均处于活动状态并受 TI 支持。 此外、还有 EVM 指南、应用手册等支持文档

    5、不需要散热器,因为设计要求不接近工作最大值。

    6.是的,您可以只使用一个输出电压配置。

    谢谢、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您的快速答复。

    我的 PCB 中有一些空间限制、因此可以 在此处使用 2 个 CSD95410、因为我的电流要求为 60A 吗?

    此致

    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    是的、此器件支持高达 40A 的直流 RMS 电流、并支持高达 90A 的峰值持续电流。 谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    是否可以获得此解决方案的免费样例评估板? 如果是、您可以帮助我订购和获得此产品吗?

    此致

    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    请随时发送 Eric Payet @e-payet@ti.com 电子邮件以申请免费 EVM、或者您可以通过此链接下单: TPS53681EVM-002 评估板| TI.com。谢谢。

    此致、

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    我可以在数据表中看到 TPS53681 器件的电源序列数据  图 96. 启动波形 但我能够n´t μ s 看到电源时序时序要求。 在我的设计中、输入电源为 12V、我计划使用相同的 12V 输入生成 5V 和 3.3V 电压。 这个 5V 和 3.3V 电压将连接到 TPS53681 器件、还连接到在相同电压下工作的其他外设。 如果需要遵循任何电源时序时序、则可能需要修改电源树。

    您能分享这些信息并在这里帮助我吗?

    此致

    Shyam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shyam:

    该控制器需要 V3P3 引脚提供 3.3V 电源和 12V Vin 电源。 为了确保器件提供预启动过压保护、需要在 12V 电源之前 3.3V 电源和 5V 电源准备就绪并保持稳定。 由于您提到要从 12V 输入生成 3.3V 和 5V、为了遵循建议的上电顺序、您仍应该在打开 12V 电源轨(例如前置稳压器)之前尝试生成 3.3V 和 5V 电源轨。 3.3V 电源轨为用于故障保护和记录的内部数字逻辑供电。 图 96 是我们建议控制器用于监控电源序列的设置。 谢谢。

    此致、

    Sam