工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我计划在我的设计中使用 TPS53681 + 3x CSD95410 解决方案来为 SoC 内核电压供电。
以下是我的设计要求:
输入电压:12V
输出电压:0.75V
输出电流:60A
根据上述规格、我想了解以下详细信息。
1.此处 TPS56381 + 3x CSD95410 解决方案是否可以支持?
2、出厂时设置的默认输出电压是多少?
3.如果默认出厂设置电压与所需电压不同,是否有选项可以控制初始通电时的输出电压以避免 SoC 损坏?
4、两个芯片的 MP 和支持状态是什么?
5.我的应用是否需要散热器?
6.如果我只使用一种输出电压配置就可以了
另外、如果有任何其他更适合我的应用的更好解决方案、敬请告知。
此致
Shyam