请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题:UCC27210 中讨论的其他器件工具/软件:
在此原理图中、输出电压最大为 8v
施加的电压为 24V dc
请帮助我纠正这个问题 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
在此原理图中、输出电压最大为 8v
施加的电压为 24V dc
请帮助我纠正这个问题 
嗨、Nithin、
感谢您联系 TI 提出有关 UCC27210 的问题。
HS 引脚应直接连接到开关节点(T1 源极至 T2 漏极)。 在当前配置中、HS 和开关节点之间有一个 1k 串联电阻器。
半桥的输出是负载接地端的开关节点。 因此、要对此进行仿真、您需要将负载连接到开关节点并接地、然后测量其两端的电压。
如果还有其他问题、请告诉我。
谢谢您、
William Moore