This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27210:仿真、硬件和放大器;系统设计工具论坛

Guru**** 2358370 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531552/ucc27210-simulation-hardware-system-design-tools-forum

主题:UCC27210 中讨论的其他器件

工具/软件:

在此原理图中、输出电压最大为 8v

施加的电压为 24V dc   

请帮助我纠正这个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大输出电压 8v p-p

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nithin、

    感谢您联系 TI 提出有关 UCC27210 的问题。

    HS 引脚应直接连接到开关节点(T1 源极至 T2 漏极)。 在当前配置中、HS 和开关节点之间有一个 1k 串联电阻器。

    半桥的输出是负载接地端的开关节点。 因此、要对此进行仿真、您需要将负载连接到开关节点并接地、然后测量其两端的电压。

    如果还有其他问题、请告诉我。

    谢谢您、

    William Moore

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上述问题已解决  

    我不确定栅源 (R3、R2) 电阻器的影响是什么

    下面随附了不带 R2、R3 的图像

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nithin、

    很高兴听到您能够解决第一个问题。

    栅源下拉电阻器在这些栅极驱动器电路中不是必需的元件、因为当输入为低电平时、栅极驱动器会在内部将输出拉至低电平。 通常包括这些引脚是为了确保将 FET 拉低以作为安全措施。

    谢谢您、

    William Moore