《Thread 中讨论的其他器件:LM66200、
工具/软件:
您好、
我们之前使用的是 LM66200、也可以选择在两个 3.3V 电源之间进行选择、其中一个来自系统降压稳压器、另一个来自系统未打开时的 3.3V 电源、但 USB 编程功能会生成 5V 电压、我们使用小型 LDO 生成 3.3V 电压以仅用于编程。 我们现在无法从 LM66200 采购到大部分现货、因此将使用 TPS2116DRLR 进行替换、如下所示。 请注意、正如我所描述的、+3.3V_BUCK 是正常系统电源、+3.3V_PROG 仅用于通过 VUSB 编程。

当前模式设置为高电平、因此优先级模式和 PR1 引脚使用电流设置下 1.13V 的分压器设置(对于 VIN1 处的 3.3V,评估板具有相同的电阻值)。因此、在这种情况下、如果 VIN1 高于>1V、则始终选择 VIN1、这是我们需要的结果、但请阐明当我们的系统没有电源时、VIN1 = 0(降压稳压器将关闭) 可能是悬空的、那么模式将会发生什么情况呢? 它是否能够选择进入 VOUT 的 VIN2? 我很困惑、当我们没有系统电压时、降压稳压器不会生成+3.3V_BUCK、因此不确定其输出是浮动还是低电压、这会如何影响 TPS2116 模式? 在这种情况下、我想确保它应该选择 VIN2。
这是降压稳压器、也是 TI 器件 TPS62912RPUR。

此致、
Muhammad Awais