This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2116:手动模式与优先级模式

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM66200, TPS2116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1528730/tps2116-manual-mode-vs-priority-mode

器件型号:TPS2116
《Thread 中讨论的其他器件:LM66200

工具/软件:

您好、  

我们之前使用的是 LM66200、也可以选择在两个 3.3V 电源之间进行选择、其中一个来自系统降压稳压器、另一个来自系统未打开时的 3.3V 电源、但 USB 编程功能会生成 5V 电压、我们使用小型 LDO 生成 3.3V 电压以仅用于编程。 我们现在无法从 LM66200 采购到大部分现货、因此将使用 TPS2116DRLR 进行替换、如下所示。 请注意、正如我所描述的、+3.3V_BUCK 是正常系统电源、+3.3V_PROG 仅用于通过 VUSB 编程。  

当前模式设置为高电平、因此优先级模式和 PR1 引脚使用电流设置下 1.13V 的分压器设置(对于 VIN1 处的 3.3V,评估板具有相同的电阻值)。因此、在这种情况下、如果 VIN1 高于>1V、则始终选择 VIN1、这是我们需要的结果、但请阐明当我们的系统没有电源时、VIN1 = 0(降压稳压器将关闭) 可能是悬空的、那么模式将会发生什么情况呢? 它是否能够选择进入 VOUT 的 VIN2? 我很困惑、当我们没有系统电压时、降压稳压器不会生成+3.3V_BUCK、因此不确定其输出是浮动还是低电压、这会如何影响 TPS2116 模式? 在这种情况下、我想确保它应该选择 VIN2。  

这是降压稳压器、也是 TI 器件 TPS62912RPUR。  

此致、

Muhammad Awais  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、  

    请让我检查一下、然后返回。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、  

    我很期待这件事。 如果我们需要为电路板的制造提供支持、那么尽早做出响应将是很好的选择。  

    BR、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我会在周末之前回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我期待收到回复、如果您对此进行更新会很好。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    4 天前、我问了一个非常基本的问题、TI 的某人告诉我他会回来找我。 现在是周末、但没有答复。 非常失望、因为 TI 论坛通常非常有帮助、而且使用时间从未如此长。  

    我希望它不是整个 TI 的、并且他们没有通过对客户给予最低优先级来更改他们的政策。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    很抱歉耽误你的时间。 我是 TPS2116 的专家、因此我可以为您提供帮助。

    只要有从 MODE 引脚到 GND 的下拉路径、就可以选择。

    MODE 不应悬空、器件才能按预期运行。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的回答。 我已将 MODE 引脚连接至 VIN1、该值来自直流/直流降压转换器的输出。 当直流/直流降压转换器将关闭时、下拉的唯一路径将通过直流/直流降压稳压器的反馈电阻器、如标记为绿色。 直流/直流降压稳压器输出不能悬空、但请告诉我 是否不是这样?

    否则、TPS2116 上的 0 Ω 连接到 VIN1、请勿组装连接到 GND 的电阻。 因此、我们可以将这些电阻替换为分压器、以便在存在 VIN1(直流/直流降压开启)的情况下、导通模式的电压应=>1.6V、当它将关断并悬空时、下拉电阻将确保它处于低电平。  

    我已经粘贴了直流/直流转换器的图片、它也属于 TI、所以大家可以在这方面提供更好的帮助。

    此致、

    Muhammad Awais

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Muhammad、

    我已将 MODE 引脚连接至 VIN1、该值来自直流/直流降压转换器的输出。 当直流/直流降压转换器将关闭时、下拉的唯一路径将通过直流/直流降压稳压器的反馈电阻器、如标记为绿色。 直流/直流降压稳压器输出不能悬空、但请告诉我 是否不是这样?

    是的、这些反馈电阻有助于下拉。  

    不需要单独的电阻分压器。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Kunal 的支持和确认。  

    此致、

    Muhammad Awais