Other Parts Discussed in Thread: TPS2394
工具/软件:
下午好。
我们使用您的热插拔电源管理器电路 TPS2394PW 大约五年了。 我们将其用于负 15V 直流电源的受控电压启动和过流保护。 (为正电源使用 TPS25921LDR)。
在过去六个月中、我们有几种情况、即负 15V 在我们的加热测试中发生故障。 在冷却故障器件并进行一些调查后、我们使用热像仪发现、故障器件上的 TPS2394 的外壳温度在通电后便会上升到 100 至 150°C(比环境温度高 75 至 125°C)。
健康器件在启动时的外壳温度约为 30°C。 这些单元在–15V 时的电流消耗通常在 350mA 附近、电流限值设置为大约 0.8、09A。
您是否知道为什么仅在 350mA 负载下这些器件的外壳温度会如此高? 这些装置甚至似乎可以很好地工作,直到它们变得太热。 我见过至少一个在 150°C 的外壳温度下工作正常
此致
Terje Madsen