This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2394:TPS2394:外壳温度高

Guru**** 2651175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2394

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1529218/tps2394-tps2394-high-case-temperature

器件型号:TPS2394

工具/软件:

下午好。

我们使用您的热插拔电源管理器电路 TPS2394PW 大约五年了。 我们将其用于负 15V 直流电源的受控电压启动和过流保护。 (为正电源使用 TPS25921LDR)。

在过去六个月中、我们有几种情况、即负 15V 在我们的加热测试中发生故障。 在冷却故障器件并进行一些调查后、我们使用热像仪发现、故障器件上的 TPS2394 的外壳温度在通电后便会上升到 100 至 150°C(比环境温度高 75 至 125°C)。

健康器件在启动时的外壳温度约为 30°C。 这些单元在–15V 时的电流消耗通常在 350mA 附近、电流限值设置为大约 0.8、09A。

您是否知道为什么仅在 350mA 负载下这些器件的外壳温度会如此高? 这些装置甚至似乎可以很好地工作,直到它们变得太热。 我见过至少一个在 150°C 的外壳温度下工作正常

此致

Terje Madsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的联系。 我们将在下周结束时回复您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好。

    我想您可以暂时搁置此案例(但请勿将其关闭)。 我们在本周初有三个失败的单位。 然后、我们决定联系您、联系我们制造电路板的分包商并开始我们自己的调查。

    今天早上我收到了我们的分包商的电子邮件、事实证明他们知道这个问题。 这是由故障(输入)电源引起的、几个月前已经过校正。 最近失败的三件商品是我们仓库的旧库存。

    我担心 IC 出现故障、但显然我们必须查看输入保护...

    此致

    Terje Madsen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的分包商更换了缺陷电源后、最近的组件故障就发生了。

    出现故障的电路之一的批处理代码为 2CK G4 CT6Y。 我检查了在同一时间范围内制造的其他四个电路板、其中三个电路板配备了具有相同批次代码的 TPS2394。 这四个单元的一切都正常

    对于一个故障电路、我测得 UV 和电源之间为 720 Ω。 在一个健康的电路,我测量几个莫姆。 使用–15V 电源时、这对应于 20mA 泄漏到 UV 中、这可能是温升的原因。 但我们不知道原因。 我主动试图杀死一个电路在实验室,它发现,电路是相当坚固...

    您是否知道哪些因素可能会导致 UV 输入端出现漏电流?

    是否可以发送几个故障电路进行分析?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我来说是令人惊讶的、UV 引脚上出现了漏电流。 请联系当地的 TI 代表以提交故障分析申请。