This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25990:如何配置 GPIO_CONFIG_12 寄存器和 GPIO_CONFIG_34 寄存器

Guru**** 2357450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25990
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1526906/tps25990-how-to-configure-the-gpio_config_12-register-and-gpio_config_34-register

器件型号:TPS25990

工具/软件:

您好的团队、

我是 TPS25990 的第三方开发人员。 最近、我们收到客户提供的在线 GUI 生成的测试文件、并尝试对其进行编程。 但是、我们发现其中两种配置无法成功写入、即 GPIO_CONFIG_12 (E1h) 和 GPIO_CONFIG_34 (E2h)。 文件中的设置为 0x11 和 0x01、但当我们读回这些设置时、我们发现没有写入这些设置。 配置这两个寄存器是否有任何限制?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    需要解锁写保护。 您正在使用 GUI?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    我已解锁写入保护、并且能够将其他值写入 GPIO_CONFIG_12 (E1h)、例如 0x55。 但 0x11 仍然无法写入。 我的平台是第三方编程器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    当您在写入 0x11 后读回时、您看到了什么数据?

    此致

    Kunal Goel  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Kunal:

     写入所有配置寄存器后、我会在同一下电上电期间立即读回。 我发现 0x11 未写入、而是保持在默认值 0x00。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    让我检查一下、然后返回。

    此致  

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    看到预期结果。

    位 4 和位 0 表示 GPIO 引脚状态。 由于您尚未将引脚配置为 GPIO、因此它将被设置为零。

    此致

    Kunal Goel