This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:简单降压转换器在 PSPICE 中将不收敛

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531524/tps54308-simple-buck-converter-will-not-converge-in-pspice

器件型号:TPS54308

工具/软件:

大家好:

我尝试在 PSPICE 中使用 TPS54308 对简单的 12V 至 6V 降压转换器进行仿真。

输入电压大于 7V、因此我需要在 EN 引脚上使用分压器、我使用数据表中的公式计算出该分压器。

它不会收敛;我得到一个最小的时间步长误差。

有任何建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Semiphys、

    您能共享我将在我的系统上检查的 PSPICE 文件吗?

    此致、

    Haseen。