This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:LM5164 原理图审阅

Guru**** 2392095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1525075/lm5164-lm5164-schematics-review

部件号:LM5164

工具/软件:

你(们)好

请帮助审查 LM5164 原理图、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    输出电流和所需的开关频率是多少? 请填写快速入门计算器并返回给我们。

    LM5163-LM5164DESIGN-CALC 计算工具|德州仪器 TI.com

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aprita:

    Fsw = 150kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    请分享填写好的计算器。 请仔细检查 Excel 中是否已填充 Fsw=150kHz。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aprita:

    e2e.ti.com/.../LM5164-Quickstart-Calculator.xlsm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:

    基于 Vin =47V 至 71V、Vout=12V、Iout=0.5A、Fsw=150kHz;  共享原理图【第一个】看起来没有问题。

    不过、您能否澄清一下第二个原理图是什么? 我看到电路条件看起来与原始【第一】原理图不同。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kelvin:

    您有任何更新吗?  

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arpita:

    供参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已经对此发表了评论。

    第 3 个原理图是否已更新? 您能强调一下这些变化吗?

    关于我的问题:但是、你能否澄清第二个示意图是什么? 我看到电路条件看起来与原始【第一】原理图不同。

    请您澄清一下。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    由于不活动而卷曲。 如果您有任何查询/更新、请重新打开。

    此致

    Arpita