This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562212:关于 TPS562212 的问题

Guru**** 2361250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562211, TPS562212
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1531127/tps562212-question-about-tps562212

零件号:TPS562212
主题中讨论的其他器件:TPS562211

工具/软件:

您好:

客户最初使用 TPS562211 将 5V 转换为各种电压 (1.0V、1.8V、1.5V)。 现在客户报告说、从 TPS562211 切换到 TPS562212 后、1.5V 输出纹波过大、主要是因为两个引脚 VCC_1V5 和 VDD_DDR 的输出纹波过大、导致 PG 信号变为方波、从而在启用后续 3.3V 电路时引起问题。 切换到 TPS562212 后、1.0V 和 1.8V 电路没有问题。

        

客户怀疑异常 FB 反馈带宽导致启动阶段出现纹波。 一个 150uf 电容器与 R289 电阻器并联、以增大反馈带宽。 经过多次测试后、暂时没有问题。

   

客户想确认应用电路中 TPS562211 和 TPS562212 之间是否存在差异。 唯一的区别是典型应用 FB、2211 为 DNP、2212 为 0 Ω R6、10pF C7。 唯一的差异疑似与反馈带宽有关。

   

有必要确认 TPS562212 的反馈带宽。 什么是内置反馈带宽以及添加 10pF 后的带宽范围是多少?感谢!!!Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户端的实际测试是在芯片未完全断电且器件重新启动时进行的。  有时、它无法正常启动、这会模拟实际的应用场景。





    1) 我们已经在客户现场沟通。  当前的解决方案是将参考设计中的 C7 电容器设置为 150PF 以进行环路补偿。  不过、该电容器的电容值远大于参考设计中的值。  请您帮助确认这是否可行?  该电容器的实际值范围是多少?

    2) 除了开关频率之外、TPS562211 和 TPS562211 之间还有哪些其他差异?

    3) 是否有任何其他关于当前情况的建议



    这个问题是重要和紧迫的。  目前、客户一侧至少累积了 2000 块板等待处理。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    下面是计算 Cff 的公式

    其中、FCO 是未安装外部前馈电容器时控制环路的单位增益交叉频率、R1 和 R2 是高侧和低侧反馈电阻器。

    我看到、除了开关频率之外、没有看到主要区别。

    此致、

    Haseen。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 μ F)、Cff 的值 150PF 是可以接受的、对吗? 只要它符合公式的计算,它是否有一个特定范围的值? 我记得在正常情况下、此 CFF 具有固定值范围。 请再次确认。 这个问题非常重要。

    2) 还有其他建议吗? 客户仍在检查是否存在任何其他问题和其他解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tonyx:

    请浏览本应用手册并计算所需的值。

    https://www.ti.com/lit/an/slva466a/slva466a.pdf?ts = 1750826490222&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    令人遗憾的是、

    Haseen。