This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51635:输出压降

Guru**** 2391345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1530975/lmr51635-output-voltage-drop

器件型号:LMR51635

工具/软件:

您好、

  输入 24V、输出 12V。 从空载切换到 2A 负载将导致输出电压下降约 100mV 并持续数百毫秒、然后才能恢复。 这种现象同样适用于所有三种模式。 三种型号也会出现同样的现象:LMR51635XFDDCR、LMR51635YDDCR 和 LMR51635YFDDCR。

输出电压

Sch

温度效率测试数据表明温度过高

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    器件的温升似乎与 EVM 热性能信息非常一致:

    例如、12V -> 5.51V @ 2.5A 条件:1.695W*48.5C/W + 30C ~= 112.207C(接近测量值)。 1.695W 的损耗、89.2%的效率。  

    输出电压波形似乎与负载瞬态响应一致、但您在哪里进行探测? 是在负载还是转换器的输出端? 您也可能会看到电阻损耗。

    谢谢、

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     C8 处的探测点、如何 消除 大约 100mV 的压降

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有参数均在测试点进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    电容器的输出电压额定值是多少? 我们建议至少将输出电压提高 2 倍、因为电容可能会降额、因此您的电容将低于预期值。 您可以尝试增大输出电容来看看这样是否有用。   

    我注意到的另一点是、器件的饱和电流低于最大高侧峰值电流限值、因此在电流限制的情况下、电感器会饱和、电流会呈指数级增加、这可能会增加损坏器件的机会。  

    最后、建议添加过孔拼接以帮助散热。  

    谢谢、

    Richard